结果:找到"SD NAND应用 SD卡 贴片SD卡 nand flash 存储芯片",相关内容1000条
  • CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
  • 开篇说明  在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景:  用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。  系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,式TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SDFLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
  • 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  • 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND SD SD nand flash 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
  • FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
  • 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,TF,SD 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
  • SDNANDFLASH:什么是pSLC?
  • 一、什么是pSLCpSLC(Pseudo-SingleLevelCell)即伪SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现NandFlash基本支持此功能,可以通过指令控制MLC进入pSCL模式,存储时在MLC的每个单元中仅存储1bit数据,使MLC拥有SLC的性能,同时具有MLC的性价比。如图所示,单个单元中,MLC可以存储2bit数据,单个单元可以拥有4种状态,当进入pSLC模式后,仅保存1bit数据。二、各NANDFLASH的特点MLC常用制程为15nm,擦写次数约为3000次,改为pSLC模式后约为2万次。三、pSLC的优缺点pSLC具有以下优点:(1)与相同容量下的SLC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD PSLC NAND flash 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-08-11 11:20:00
  • stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
  • 文章目录stm32CubeMx实现SD卡/SDnandFATFS读写测试1.前言2.环境介绍2.1软硬件说明2.2外设原理图3.工程搭建3.1CubeMx配置3.2SDIO时钟配置说明3.2读写测试3.2.1添加读写测试代码3.3FATFS文件操作3.3.1修改读写测试代码3.4配置问题记录3.4.1CubeMx生成代码bug3.4.2SD插入检测引脚配置4.结束语1.前言SD卡/SDnand是嵌入式开发中常为使用的大容量存储设备,SDnand虽然当前价格比SD卡高,但胜在价格、封装以及稳定性上有优势,实际操作和SD卡没什么区别。测试过程中使用的是CS创世SDNANDFLASH由深圳市雷龙发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪,,,SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-09 16:34:00
  • 单板硬件设计:存储器(NANDFLASH)
  • 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪,,,SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-19 16:27:00
  • 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
  • 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
  • 如何用SDNAND解决TF卡所遇到的问题?
  •   雷龙发展是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题:  1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办?  2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。  3、T卡非常不好焊接。  4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。  5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。  6、系统总是提示找不到T卡。  7、系统总是提示要格式化T卡。  针对1234类的问题,这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-09 17:50:00
  • 贴片式SD卡与eMMC该如何选择?
  • 最近我们接触到一些客户,本来客户计划使用eMMC,但总觉得哪里不满意。后来跟客户做了深入沟通。你们真实的想要什么样的eMMC呢?他们给出的答案有:尺寸最小的eMMC;最方便焊接的eMMC;最小容量的eMMC;pin脚最少的eMMC;功耗最低的eMMC;擦写寿命最长的eMMC;使用SLCNAND晶圆的eMMC;性能最稳定的eMMC等。 我们根据客户的要求进行了分析,觉得SDNAND更适合这些客户。贴片式SD卡和eMMC在架构上,类似亲兄弟,都是内置NANDFlash晶圆+NANDFlash控制器+Firmware。那它们又有哪些不一样呢?在这里把贴片式SD卡和eMMC特性列出来,大家就会明白了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-13 17:11:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND FLASH,SD NAND,式tfsd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: